This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854B:uc3854b

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3854B, UCC29910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853657/uc3854b-uc3854b

器件型号:UC3854B
主题中讨论的其他器件: UCC29910A

我无法使 PFC 设计正常工作、并且我的输出电压电平小于输入电压。 此外、电流波形 失真。

我的输入电压范围为5到70 v AC。

有关如何解决此问题的任何建议。

谢谢

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell:

    您能否与我分享原理图并为我提供有关该项目的更多信息?

    输入电压范围、PFC 输出、功率级别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该设计基于 TI 文档中的推荐设计、并对 UC3854B 进行了微小更改

    输入电压范围为5-60VAC

    输入电压=60VAC 时、PFC 输出大约为30VAC

    输出电流波形失真很大。

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell:

    根据您的描述、当输入电压为60Vac 时、输出仅为30Vdc?

    正确吗?

    如果正确、应用是降压 PFC 解决方案、我认为 UC3854B 不是一个好选择。

    TI 有 UCC29910A、您能否查看数据表以了解它是否满足您的要求? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该电路的主要目的是校正功率因数,而不一定是使电压降低,这无疑是一种受欢迎的副作用。

    您认为哪种芯片可以为我提供更多帮助?

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russel:

    您可以访问 UCC29910A。 这是一个降压型 PFC 控制器。