This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200EVM-606:用于使能接口的齐纳钳位

Guru**** 2813895 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200EVM-606, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821625/bq76200evm-606-zener-clamp-for-the-enable-interface

器件型号:BQ76200EVM-606
主题中讨论的其他器件: BQ76200

您好!

我将深入了解 BQ76200EVM-606的原理图。 在此设计中、齐纳二极管(D5~D9)和信号路径串联的1k+39.2k 电阻器的考虑因素是什么?

Peiheng。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peiheng、您好!  

    在 EVM 板上、这些引脚连接到外部源、齐纳二极管用于保护这些引脚。

    我们的 AE 专家可以对您的进一步问题提供更多的解释。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peiheng:

    有一个问题 、即如果 EVM 用户在评估期间将 U1上的引脚短接在一起、则 J7上的分流器可能会意外地在输入信号上接触电池电压。  在这种情况下、齐纳二极管会将输入信号钳位到大约14V、电压由39.2k 电阻器降压。  齐纳二极管具有容差、因此、如果施加的控制信号电压高于齐纳导通点、1k 电阻器会为齐纳二极管提供电流限制。

    BQ76200控制输入具有1M 标称内部下拉电阻、因此未组装 EVM 上显示的10M 外部电阻器模式。