This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC46L01:SPI 操作理解

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC46L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853794/tpic46l01-spi-operation-understanding

器件型号:TPIC46L01

我正在尝试使用 TPIC46l01栅极驱动 器来控制我的器件、该器件使用 SPI 通信通过 I2C 数据帧转换为 SPI 转换器 IC SC18IS602BIPW/S8HP。

我能够通过写入数据来控制器件、但当我尝试读取故障状态时、我只能读取一些时间。 如果我在 GATE0上连接负载、我无法读取故障状态数据帧、而当我在其余栅极上加载时、我能够正确获取故障状态、而不会出现任何问题。 尽管我能够控制所有的门、但它不会导致任何问题、但当我尝试执行读取操作时、会遇到上述问题。

请在 我们结束时提出可能出现的问题/处理不当的建议

此外、请检查是否有任何文档或示例代码可供我更好地了解此 IC SPI 操作的工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您深入了解 TPIC46L01、欢迎来到 e2e!

    TPIC46L01数据表中的图13说明了故障寄存器的工作原理、例如、如何为 SDO 数据计时。 为了使故障数据出现在 SDO 寄存器中、当存在故障时、CS 需要拉低。 如果故障不持续整个抗尖峰脉冲时间、则不会将其识别为故障。 但是、对于接地短路故障、只能通过禁用然后启用故障栅极来清除(可能意外)故障。

    当发生故障时、存在故障的栅极输出将关断。 当栅极由于故障而关闭后、可以读取 SDO 寄存器以查看相应栅极输出的故障。

    查看 与 TPIC46L01相关的应用手册、您可以找到包括故障诊断和驱动器电源功能在内的系统设计示例。 在 slit112图4、5、6中还有一个有关 SPI 寄存器的部分。

    http://www.ti.com/lit/an/slit114a/slit114a.pdf

    www.ti.com/.../slit112.pdf

    请告诉我这是否有助于解决 SPI 故障读取问题。 如果您对此材料也有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我提到过这些文档、但我不确定我的理解是否准确、这就是我为什么要问您的原因、您能否以简单的方式提供这些文档、例如我需要发送的内容以及我需要读取操作的内容。

    我还就同一问题与 NXP 人员(SC18IS602B IC)联系、他不确定 TPIC46L01 IC 的 SPI 操作是否正常。 请帮助我们更清楚地了解 SPI 操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢更新、为了检查 SPI 是否在 TPIC 上正常运行、我们需要在发生故障时查看 SPI 引脚电压。

    使用串行 SDI 输入或并行 IN0-5输入、您能否对相应的故障门、SDO、CS 和 CLK 进行示波器检测?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TPIC46L01

    您好、E2E、  

    你好。

    我们有一位客户要求提供任何有关栅极驱动器 SPI 控制的 TI 文档。  

    客户使用 TPIC46L01 IC 通过 SPI 进行继电器控制、该 SPI 通过 SC18IS602B IC 从 I2C 进行转换。 每次连接 GATE0上的负载、并尝试使用 I2C 线路(间接)读取相同的故障状态时、他都会在读取时收到错误"

     有关 TPIC46L01或类似器件的 SPI 控制的任何信息都可能有所帮助。

    提前感谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我只是想用这篇帖子更新该主题、并告诉您我们正在寻找解决方案。

    我想了解 SPI 线路上发生的情况、以便我们能够确定如何解读此类数据。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的参与。 我认为最好是将客户推荐到这个主题上、这样他就可以进行沟通
    他的设置到底发生了什么。  

    感谢您对此提供的支持。

    此致、

    艺术