This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:TLC5947

Guru**** 1749840 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5947
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854883/tlc5947-tlc5947

器件型号:TLC5947

您好!

我已经尝试研究了数据表和有关 LED PWM 驱动器芯片 TLC5947的各种在线主题、但我无法获得以下方面的明确答案:

使用此 IC、如何控制各个 OUT 引脚 LED?

2.如果我想让一些 LED 保持关闭状态并单独控制其余输出通道的亮度(PWM)、我该怎么做?

3.我能否以不同的 PWM 驱动每个 LED -不同的 GS 数据?

4.根据数据表的第13页,看起来所有 OUTn 通道都按照 GS 数据 PWM 运行。 如何使某些 LED 保持关闭状态并单独访问每个 OUT 通道?

5.您能解释一下用于此芯片编程的 SPI 协议吗? 根据 SPI、主微控制器需要在 MOSI 线路上的每个数据之后将数据从 MISO 线路上恢复。 该芯片如何将数据发送回主器件?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、您好!

      

        1.是;

        2.关闭 LED 的 GS 数据为0,将所需的 GS 数据写入剩余通道;

         3.是的

        4.参见2.  我建议您首先仔细阅读 DS。

        5.如果在使用 SPI 时遇到困难,可以使用 IO 和计时器进行编程,以实现相同的功能。