This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:前馈电容

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854472/lm76003-feed-forward-cap

器件型号:LM76003

提供案例详细信息或评论:我将此器件用作52V 至32V、3A 转换器。 在我的应用中、我们在转换器的输出端使用0.47uF 电容器和4.7uF 电容器。 然后、转换器输出上的剩余电容之间会有一些阻抗(由于迹线、连接器和铁氧体磁珠)。 我应该设置前馈电容来补偿4.7uF 和.47uF 电容还是总电容? 所有电容器均为陶瓷电容器。

这个问题在数据表中的第8.2.2.7节中提出了这个说法:"如果输出电容器 COUT 被低 ESR (陶瓷类型)电容器所控制、则会导致低相位裕度。"

尽管所有电容器都是陶瓷电容器、但转换器的输出与该线路上的大多数电容之间仍有一些可测量的阻抗。 基本上、我是使用总电容还是仅使用靠近转换器的电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只会对4.7u 进行计数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall!

    感谢您的回答。 我是否可以通过特定的计算证明我只需要考虑4.7uF 电容器? 或者、我需要在转换器的输出和其余输出电容之间提供一定的阻抗、以便仅使用4.7uF 电容进行对齐吗?

    再次感谢、

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,必须有一条经验法则。