This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24401:正在寻找具有 Q 级的镍氢电池充电器

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821423/bq24401-looking-for-nimh-battery-charger-with-q-grade

器件型号:BQ24401

尊敬的团队:

我们正在寻找具有 Q 级的镍氢电池充电器。

使用案例为5V 输入至4.8V_battery@0.3C 的充电电流。 电池组规格:镍氢电池/4.8V/600mAh

如果我们在发展蓝图中有此解决方案、请离线与我联系。< benkuo@ti.com >

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我已转发给我们的系统工程师、以便他能在路线图上向您提供最新信息。

    此外、如果有可用的主机处理器、我们还提供了该应用。  

    此致、

    Jeff