This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:哪种产品在不焊接散热焊盘的情况下工作?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853703/lmr23610-which-product-will-be-working-without-soldering-on-thermal-pad

器件型号:LMR23610
主题中讨论的其他器件:LMR33630LM61460

大家好、团队成员。

您能告诉我什么是合适的产品吗?

输入电压:36V

输出电压:24V

输出电流:3A

注释

客户不想使用散热焊盘。

因此它们不会焊接在散热焊盘上、因此会浮动。

如果产品依赖散热焊盘作为 GND、则在这种情况下不接受该产品。

(我已经推广了 LMR33630、但它必须在散热焊盘上进行"焊接"、从而导致产品无法正常工作。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    LMR33630采用 HotRod 封装(VQFN)、无热 DAP。 这奏效了吗?

    其他选项可能是:

    LM62440、LM61460

    LM636xx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marshall-San

    谢谢您的回复。

    需要引线式封装。

    很抱歉我没有提到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用高功率转换器、客户需要使用这两种转换器

    1.引线式封装的焊料 DAP

    2.设计一个具有可湿性侧面的 HotRod (QFN)器件以进行可见性检查。

    我不确定我是否可以推荐任何其他选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、

    所以我们不能推荐任何器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道没有散热焊盘的引线式转换器产品。