This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:使用 IADJ 引脚进行模拟调光

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821231/tps92692-analog-dimming-using-iadj-pin

器件型号:TPS92692

大家好、

这些 d/s 说明 可通过在140mV 至2.25V 之间改变 VIADJ 来设定 LED 电流。 140mV 至2.25V 的范围是否包括耐受值?  如果没有、您能告诉我最小/最大范围吗?  (例如、此范围需要考虑+/-10%容差、因此范围为154mV (最小值)至2.025V (最大值)。)

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    IADJ 输入电压绝对最大值为-0.3V 至5.5V。  编程范围为140mV 至2.25V。  原因是电流感应和控制电路中的偏移会限制下端的控制范围(140mV)、而内部钳位电压(最小2.29V)会限制2.25V 的上端。

    该规范的读数是、输出电流可通过 IADJ 在140mV 至2.25V 范围内进行线性调节、这就是全部内容。  因此、建议在该范围内使用。  输出电流绝对值仍然取决于所有规格的容差。

    谢谢 Tuan