This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:CT 电容器的最大值是多少

Guru**** 2529400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818663/tps22990-what-is-the-max-value-of-ct-capacitor

器件型号:TPS22990

你(们)好

我的 Vin 为3.3、因为我想通过降低低速率来减少浪涌。

CT 的最大值是多少,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry、  

    感谢您与 E2E 联系!

    CT 电容器没有最大值。 但是、请记住、通过降低上升时间、负载电容+浪涌电流将在更长的时间内耗散、这可能会导致器件超过其最高结温。  

    如果您可以向我提供有关运行条件的更多详细信息、我可以推荐 CT 值。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的输出负载电容器大约为700uF

    环境温度为70

    您能不能帮助计算 CT 上的最大 Mun 值

    浪涌电流是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry、  

    此外、什么是负载电流? 您是否有最大的时序限制?

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry、  

    我还没有听说过这个主题、您是否能够解决您的问题?

    谢谢、

    Arthur