This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:SENSE 引脚上拉和下拉值以及 MR 输入灵敏度

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3890, TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854322/tps3890-sense-pin-pull-up-and-pull-down-values-and-mr-input-sensitivity

器件型号:TPS3890
主题中讨论的其他器件: TPS3840

我计划使用 TPS389001可调感应版本来生成 ASIC 的上电复位。

我对此有2个问题

我的案例:

VDD = 3.3V (电源定序第一个)

Vsense = 1.8V (在电源排序中排名第二)

MR =和(0.82V、1.0V、1.2V、3.3V、2.5V、0.6V (最终电源轨)开漏电源)

我的应用不使用任何手动复位功能、只有当所有电源轨都处于正常状态时才需要向 ASIC 发送复位信号。

要感测1.8V 可调电压版本、

Vitx (Mon)= Vitx *(1+Ruph/Rlower)-(方程式1)

我从数据表的器件比较表中看到、

Vitn = 1.15V、Vitp = 1.157V。

始终 Vitx (Mon)为1.8V、

通过固定 Rlower = 100K、对于 Vitn 和 Vitp、使用 equation1 Rupper 是不同的。

我在这里是否正确?

在与问题1相同的行上、数据表建议(在第13页)流经(Rtotal = Rupper + Rlower)的电流应最小为感应电流的100倍。

检测电流在表中被称为在一个条件下最大8uA 在另一个条件下最大100nA -这些不清楚。

计算 Rtotal 时需要将哪个值作为基准值。

3.我将 MR 引脚连接到所有电源轨的组合(和)开漏电源正常状态指示器。

所有稳压器都将在不同的实例中启用、

我的应用不使用任何手动复位功能、只有当所有电源轨都处于正常状态时才需要向 ASIC 发送复位信号(可配置延迟)。

此器件是否适用于此类应用?

4.如果我不想使用 SENSE 功能,是否有禁用它的选项?

 我的应用不使用任何手动复位功能、只有当所有电源轨都处于正常状态时才需要向 ASIC 发送复位信号(可配置延迟)。

是否存在任何具有以下要求的简单上电复位生成器件

1、VDD 最小值为1.8V、最大值至少为3.3V、VDD 大于10%时应敏感以产生复位

2.一旦 MR 引脚与 TPS3890一样处于低电平、就需要生成复位脉冲(配置的延迟为100us 至>100mS)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malli、

    让我逐一解释并希望您的问题得到解决。

    这个等式使您能够根据您想要求解的值来求解 VITP 或 VITN。 让我举一个例子。 如果我监控的是3.3V 电源轨、并且我希望 VITN 为2.93V、那么我可以按如下方式计算电阻:

    2.93 = 1.15 *(1+R1/R2)

    2.93 = 1.15 *(1+10K/R2)

    R2 = 6.46k

    然后、我将使用以下公式计算 VITP:

    VHYST =[(VITP-VITN)/VITN]* 100%

    VHYST =[VITP-2.93V)/2.93V]* 100%

    0.575%=(VITP/2.93V - 1)* 100%

    1.00575 = VITP/2.93

    VITP = 2.947V

    希望您可以使用此示例进一步设计您的应用。

    2.如表7.5 (电气特性)所示、对于可调版本(TPS389001)、SENSE 引脚上的输入电流最大为100nA、因此我们应使用此电流进行设计。

    3.我们的器件设计为在器件不处于正常状态时、监控器会发出复位信号。 如果您仅在复位条件正常时才查找复位条件、则可能需要反转逻辑。 MR 引脚的运行方式是、当它被拉至低电平时、它将发出复位信号。 这同样意味着、如果您将所有电源轨连接到与门、将其馈送到 MR、则复位将在 MR 保持低电平的整个时间内保持低电平。 当电源轨正常时、器件将退出复位条件。 您可能必须反转 MR 引脚上的逻辑(使用 NAND)、这样当所有电源轨运行正常并发出逻辑高电平(需要单独监控这些电源轨)时、它们会向 MR 发出0、从而使器件复位。

    4.对于此器件、您可以将 SENSE 引脚连接到 Vdd、然后它将仅监控 Vdd 电源轨的电压变化、但您将无法设置阈值、并将在内部进行设置。

    关于其他建议、如果您不需要感应引脚、则不妨查看 TPS3840、这可能更适合您的要求。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢详细解释。

    1.我很清楚 Vitp、Vitn 计算方法,我会为电路配置计算这些值。

    2.关于感应电流、数据表中的8uA 行没有使用哪个器件的数据(通常适用于所有器件)。

    根据您的输入、我将继续使用最大电流100nA。

    3.正如您所解释的,我会将所有电源连接至与门,并驱动 MR 从与门输出。 因此、一旦所有电源轨运行正常、我将使 ASIC 脱离复位状态。

    请确认、一旦 MR 为低电平、然后变为高电平(初始电平为低电平、然后变为高电平)、从 MR 变为高电平=> RESET#信号低电平将被 CT 电容器规定的时间延迟(因此、一旦所有电源轨都打开、我将获得适当的 ASIC 复位)

    4、如果我将 SENSE 引脚连接到 VDD (3.3V)、则默认电平是否符合 TPS389033器件的要求。

    我无法使用 TPS3840、因为它是 SOT23、我需要更低的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malli、

    我将尝试使用数据表中的这个时序图来更好地解释条件:

    此处显示了与 MR 和 RESET 交互的工作方式。 当器  件在 SENSE 上处于良好状态(正常电源轨、不低于阈值)且 MR 为逻辑高电平时、RESET 将为逻辑高电平(不在 RESET 中)。 当 MR 被拉低时、复位将在 TD (MR)之后变为逻辑低电平。 然后、在 TPD (r)后将 MR 拉至高电平后、该信号将恢复为逻辑高电平。 使用此工具来相应地设计您的 ASIC。

    对于问题4、如果将 SENSE 连接到3.3V、则还必须使用正确的电阻器将 VITP 和 VITN 设计为3.17V、然后器件的运行方式将与 TPS389033类似。 但是、如果是这种情况、只需使用该特定器件。

    谢谢、
    Abhinav。