This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:压力值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821828/tps54308-pressure-value

器件型号:TPS54308

您好:

我设计的产品使用 TPS54308、有几个问题需要咨询、谢谢。

1、 输入设为9V。 SW 的最终耐受电压是多少?

关闭时、如果输出端存在反向电压、IC 是否会在超过-0.3V 时受损?

BR

雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

    1、 输入设为9V。 SW 的最终耐受电压是多少?

    TPS54308的最大输入电压为28V、这对于9V 应用是安全的。

     

    关闭时、如果输出端存在反向电压、IC 是否会在超过-0.3V 时受损?

    反向电压来自哪里? 如果输出端存在反向电压、低侧体二极管将导通。 如果反向电压过大且 持续时间较长、则二极管可能会损坏。

    肖恩