This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51120在:直流偏置特性的情况下选择电容器。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821804/tps51120-selection-of-capacitor-considering-dc-bias-characteristics

器件型号:TPS51120

你好。

我对电容器选择有一些疑问。 (请参阅 TPS51120数据表的图28。)

(1)

如果按照 C51的数据表选择1uF 的电容器、则由于5V 的直流偏置特性、电容将为0.575uF。该电容器是否存在问题? 或者、选择2.2uF 更好、它具有接近1uF 的5V 偏置特性吗?

・1uF:Murata、GRM155R61H105KE05D ->直流偏置特性0.575uF (5V)
・2.2uF:Murata、GRM155R61E225KE11D ->直流偏置特性1.196uF (5V)

(2)根据数据表10.1布局指南行、C30和 C50应为4.7 μ F 或更高。 考虑到直流偏置特性、是否需要4.7uF 或更高电容? 考虑到这一点、选择以下选项没有问题?

C30:Murata、GRM188R61A226ME15D (22uF)->直流偏置特性8.242uF (3.3V)
C50:Murata、GRM188R61A226ME15D (与 C30相同)->直流偏置特性5.175uF (5V)

(3)我想用陶瓷电容器固定一个47uF 的输出电容器。 但是、考虑到直流偏置特性、有必要并联两个47uF 陶瓷电容器。
在 TPS51120的设计中、输出电容器的 ESR 会影响纹波电流的计算、依此类推。 但是、我认为没有问题、因为电容器是并联的、因此组合的 ESR 会降低。  这个想法是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1和2:我们提供应用电路时包含直流偏置效应。 因此、只需遵循数据表上的值即可。

    3:是的、你是对的。

    此致、

    Hao