This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:负到负转换器

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9624, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820019/tps61170-negative-to-negative-converter

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件:PMP9624

你(们)好

我们考虑从-24V 输入获得-17V 输出。

输入:-24V

输出:-17V/100mA

PMP9624似乎是我们设计的良好参考。

我认为应该做一些小的改变。

是否可以 将 TPS61170与 PMP9624配合使用?

如果您有、请告诉我建议。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、您可以在 PMP9624拓扑中使用 TPS61170。  您能否与我们分享您的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、您可以在 PMP9624拓扑中使用 TPS61170。  您能否与我们分享您的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    >您能否与我们分享您的申请?

    它是合成器等电子仪器。

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、让我在下面确认。

    TPS61170是否可以接受-24V 作为 PMP9624的输入?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以接受-24V 作为输入、-17V 作为输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。


    我的最新问题是因为我认为器件的最大输入应该是 abs(-24)= 24V。

    TPS61170可接受18V 作为最大输入。  因此、我认为 TPS61170可能与我们的设计要求不符。  

    中是否有说明负向转换器的材料?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、其 Vin 引脚和 CTRL 引脚电压应小于20V 绝对最大值  因此、它们需要添加齐纳二极管或线性稳压器来限制 Vin 引脚上的电压。