This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:一次电池的90天预警? EOS 功能说明。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854447/bq35100-90-day-early-warning-on-primary-cell-batteries-clarification-on-eos-functionality

器件型号:BQ35100

大家好、团队、

我正在尝试了解是否有可能在使用 BQ35100的后续电池需要更换之前的90天内确定 EOS。 负载将在200mA 和1.5A 峰值之间变化、并且将始终存在负载。 该电池是一种氯化锂电池。 如果我以以下文档中的以下示例曲线为例:

工程师必须将电阻曲线中的某个区域关联到操作剩余的90天。 小于 DoD Error=(90ds/10years *365days )*100%=~ 2.5%需要准确地确定此值,对于下面的曲线,假设附加的电池可以实现相同的精度,则可以执行此操作。 工程师要求电池剩余电量为%5、但实际上我们应该查看的是电池的 DOD 百分比和阻抗、这样我们就可以平均关联 DOD%/电阻剩余90天的运行时间。

从之前的 POST 应答中可以看到、是、这只能在 EOS 模式下实现、并且为电池额外提供了正确的 Chem ID。

我之前的帖子:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/852405

  

e2e.ti.com/.../TDS_5F00_ER34615M.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jul

    我认为它可以在 EOS 模式下执行。  

    谢谢

    Onyx