This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:VDD 引脚最大流耗

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853709/tps549d22-vdd-pin-maximum-current-consumption

器件型号:TPS549D22

大家好、

当转换器切换时、TPS549D22的 VDD 引脚的最大电流消耗是多少? 我们需要使用此数据来选择正确的输入滤波电阻器额定功率。 谢谢。

Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhsiu、

       数据表中未指定偏置电流的最大规格。 如果您使用的是1欧姆电阻器0603、这应该足够好了。  

    额定功率为65mW、接近可处理的约250mA 电流。  

    此致、

    Gerold