This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:Ibst 输入的测试条件

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854806/bq25619-test-condition-of-ibst-in

器件型号:BQ25619

大家好、

我查看的是 BQ25619数据表、发现有问题。

在数据表中、IBST 参数的测试条件为 VBAT = 4.5、VBUS = 5V、升压模式被启用。 转换器开关。

但是、要进入升压模式、VBUS 应小于 VBAT + VSLEEP。 那么、我漂移上述测试条件是否是正确的? 您能就此发表一些意见吗?

BR、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    感谢您将此事提请我们注意、并对这种困惑深表歉意。 电气特性表中的 IBST 线路 应该为"VBAT = 4.5V、BOOSTV = 5V、升压模式被启用"。  所指的 VBUS 是 REG06[5:4]设置的升压电压。 我们将在下一版数据表中解决此问题。

    谢谢、

    Ricardo