This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:待机模式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821554/lm25141-q1-standby-mode

器件型号:LM25141-Q1

尊敬的:

我对 LM25141-Q1数据表中的应用信息有一些疑问。

1.在第21页(7.3.14)中缺少16个开关周期而不是15或17个时、为什么它会进入待机模式? 16是由什么选择的?

我能否通过  观察开关周期而通过 Vin、Iin 或引脚来判断控制器何时进入待机模式? 因为我不知道何时会出现16个缺失的开关周期。

谢谢。

Wenyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenyi、

    1、16个周期由内部计数器设置。

    2.您可以查看 SW 节点电压以查看周期数。 查看 Vin、Iin 或 Pin 将不会显示它。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    1.是的、我想内部   计数器可以设置16、但我是说16是遵循某个原则、还是因为计数器可以实现16? 或者为什么不使用8或32或更多?                     

    2. 感谢你的建议,我将尝试后者。 此外、当我增加输入电压(例如轻负载)时、我可以通过一些表达式或其他原理来计算进入待机模式时的电压或功率吗?

    此致、

    Wenyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文义

    我们的设计团队将16个周期指定为适当且方便的等待间隔。

    2.进入待机模式的条件是功率级和 IC 参数的函数。 我没有这方面的表达式、但您可能可以在效率与负载的对数标度中看到它。

    此致、

    Tim