This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28742:UCC28742高压直流到低压直流隔离式输出

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854068/webench-tools-ucc28742-ucc28742-high-voltage-dc-to-low-voltage-dc-isolated-output

器件型号:UCC28742

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

这里是一些波形。



Tek09图像如下:- 15.34Vdc 输出、无额外负载
CH1 - MOSFET 栅极引脚
CH2 - MOSFET 源极引脚
数学- CH1 - CH2
CH3 -芯片 VS 引脚上的电压
Ch4 -芯片 CS 引脚上的电压

Tek10图像如下-在150欧姆负载下、16.75Vdc 输出(输出电压过高)
示波器连接不变

Tek11图像如下-负载为15 Ω 时、输出电压为9.78Vdc (过低)。  需要在15Vdc 时提供1.3Adc。
示波器连接不变。

Tek 14图像为以下图像-针对 VCS 电阻器上的电压的数学值4.96Vpk
CH1 - MOSFET 栅极引脚
CH2 - MOSFET 源极引脚
CH3 - RCS 电阻器(一侧连接到 MOSFET)
CH4 - RCS 电阻器(侧面连接到 COM)

我正在寻找一些高压探针来测量 MOSFET 的漏极到源极电压。

当我需要在提供1.3A 电流的同时保持高于14.5Vmin 时、我无法弄清为什么我的输出电压会如此低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VS 引脚处的电压波形看起来不是很好。 Vs 引脚很敏感。 您能否将您的辅助绕组输出波形与栅极以及 CS 和 VDD 一起测量、将其发送给我?

    对于 MOSFET 栅极到源极、您无需使用 CH1-CH2、只需测量栅极到接地就足够好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    以下是使用进行的示波器测量:
    CH1 - MOSFET 栅极引脚
    通道2 - VDD
    CH3 - CS
    CH4 - XFMR 上的辅助输出
    所有通道共用一个 COM 的单点 GND 基准。

    我注意到我看到的另一个问题是、当输入电压打开时、电路未启动。
    我尝试在 CS 引脚和 GND 之间添加22pF (如 UCC28742的 pg12所述)、但这并没有解决它。
    但是、当我使用 Fluke 83探针测量 CS 到 GND (COM)的电压时、输出电压会继续升高、直到输出稳定在15.34Vdc 无负载。
    此时、VDD 上的锯齿波形是平坦的电平、与电路最终处于"打开"状态类似、不再处于启动/故障周期。  我附加了显示此内容的图像。

    下图是输出保持在10.55Vdc。  VDD 线路(CH2)显然类似于电路中未处于运行模式的锯齿。

    接下来是上述放大图、输出在无负载10.55Vdc 时仍保持稳定。 轻负载150 Ω 负载会将输出电压拉至0V 直流。

    接下来是与上述条件相同的情况、但这次我让 Fluke 83导线测量 CS 到 GND (COM)的电压。
    当我连接 Fluke 导线时、输出电压持续上升。  如果我移除 Fluke 引线、输出电压将恢复到大约10.55Vdc。

    一旦福禄克引线在 CS 和 GND (COM)之间放置足够长的时间、使输出电压上升到大约15.4Vdc 以上、则输出电压将"锁定"并保持在15.34Vdc 空载状态。
    如果在此启动序列期间存在负载、则输出电压永远不会上升。
    下面是输出稳定在15.34Vdc 且无负载的视图、福禄克仪表探针从 CS 上移除。

    下面是输出固定为15.34Vdc 无负载时的放大视图
    使用光标、切换间隔时间为279Hz。

    下面是放大图、输出固定为15.34Vdc、无负载。

    下一幅图显示了负载变为150欧姆、输出电压上升至16.40Vdc。

    负载下方的图像已更改为15欧姆、从而将输出电压降至9.13Vdc、因为正在触发恒流模式?

    这是一个放大视图、输出电压固定为15.34Vdc、无负载。

    接下来是放大视图、负载更改为150欧姆、从而将输出电压更改为16.39Vdc (过高-必须低于16Vdc 绝对最大值、但首选15.5V)。

    最后一个是负载更改为15欧姆、这会将输出降至8.92Vdc、就好像电路处于恒定电流模式一样。

    输出电压在 1.3A (绝对最大值为16V)时应保持在14.5V 至15.5Vdc 之间。  但在负载仅为15 Ω 的情况下、输出电压会降至14.5V 以下。

    我还需要了解为什么该电路仅在 CS 和 GND (COM)之间使用 Fluke 仪表引线(附加电容)进入运行模式?

    最后、该电路实际上需要一分钟的时间才能达到稳定的15.34Vdc 输出。  这是没有负载的情况。
    在连接负载的情况下、一旦加电、我就需要该电路能够快速达到稳定的输出。

    此致、
    克林特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查变压器极性? 它看起来您的辅助波形与您的栅极波形不一致。

    顺便说一下、您的团队成员是否还通过电子邮件请求此项目的支持? 如果是、请确定您是否希望通过 e2e 或电子邮件继续、因为我们无法为两者提供支持。

    我正在关闭此主题、如果您决定在 e2e 上继续、或者如果您确认您的团队中没有其他成员通过电子邮件请求支持、您可以打开一个新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要澄清您的团队成员之一是否通过电子邮件请求支持、如果是、我们必须关闭 e2e。 我理解您的问题未得到解决。 但我们需要了解您想要采用哪种方式、e2e 或电子邮件、因为我们无法通过两种方式为您提供支持。 从这个意义上说、我关闭这个主题、直到你确认或确定你的想法。