This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803:支持较低电压的具有 TLV803的 P2P 器件

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV803, TPS3839, TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817301/tlv803-p2p-part-with-tlv803-that-supports-lower-voltage

器件型号:TLV803
主题中讨论的其他器件: TPS3839TPS3840

大家好、

我想知道、我们是否有一个支持低监控电压(例如大约1.5V)的 TLV803 P2P 器件?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以使用 TPS3839在 DBZ 选项中监控电压轨、电压低于1.5V。 它具有使用 Puspull o/p 拓扑、而不是开漏。

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    感谢您的回复。

    我相信客户需要一个开漏输出器件、我们是否有这样的器件? 因为我在 TI.com 上找不到一个。

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治  

    我将与团队核实并告知您。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    为什么需要引脚对引脚器件?

    如果 P2P 不是强制性标准、则可以使用采用 OD 配置的 TPS3840、它可以监控1.6V 的电压轨。

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    因为这是在现有设计上、客户想要降低监控电压、所以他们找到了合适的竞争对手 P2P 器件、所以他们真的不想更改布局。

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    现在、我们没有与 TLV803连接的 P2P 部件。

    此致

    Trailokya