This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:I2C 通信速度问题

Guru**** 2518150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854789/bq25155-i2c-communication-speed-concern

器件型号:BQ25155

大家好、

客户对 BQ25155 I2C 通信速度有疑问。 数据表显示、允许的 I2C 频率为100kHz (最小值)、400kHz (最大值)。 但是、他们电路板上的测试结果是88kHz、这是否允许? I2C 是否具有较低的速度限制?  

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我们仅在低至100kHz 的频率下进行了测试、因此不能保证低于该频率。  但是、我看不到充电器在88kHz 时无法成功通信的原因。

    此致、

    Jeff