This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:它是否可用于具有多个并联的高电流输出?

Guru**** 2512585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776, LM2662, TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817399/lm2776-can-it-use-for-high-current-output-with-multiple-parallel

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件: LM2662TPS60400

你(们)好  

 我们想要获得更高的电流输出,能否 并行配置多个 LM2776以实现这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、aggil、

    LM2776可以并联。 它们需要共享同一个输出电容器。 并联越多、输出电容器就越大。

    您还需要注意的是、LM2776输出阻抗之间将存在不匹配情况。 这意味着、如果将其中的两个电流并联、则最大电流可略低于400mA。  

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

        我们能否使用 LM2662 DS 中提到的以下原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    最简单的方法是参考 TPS60400数据表中的以下内容,它可用于您的系统:

    谢谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    我没有听到您的反馈。 您对此主题还有其他疑问吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我们正在设计电路以进行验证。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       很抱歉再次打扰你 。

       当两个 LM2776并联时、我们会遇到该问题。  在16件 PCB 测试中、总负载电流为40mA、大多数情况下、两个 LM2776不会同时工作。 一项工作、另一项工作不进行切换。  它是不规则的。 下图 是原理图。 请帮您检查、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、aggil、

    如我先前给您的原理图所示、我建议您在输入端仅使用一个电容器、在输出端仅使用一个电容器。

    R1031/R1030、它们是0欧姆电阻器还是1欧姆? 考虑到您将会遭受的损失、我会将其删除。 40mA*1 Ω=40mV 损耗。

    问题是您是否实现了目标输出电压?  

    由于两个 LM2776在轻负载、40mA 条件下不能同时工作、这是正常操作。 当由于两个 LM2776的输出阻抗不匹配而将其并联时、一个 LM2776将比另一个 LM2776调节输出更多、并为电流流动提供一条路径。 由于 LM2776的额定电流为200mA、因此有必要将其中一个电阻器接管另一个电阻器、尤其是在40mA 下。

    还有其他问题吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     谢谢你。