This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:HI、LI 输入电容

Guru**** 2582585 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820825/lmg1205-hi-li-input-capacitance

器件型号:LMG1205

您好!

我们是否碰巧有未发布的 有关 LMG1205 HI 和 LI 引脚输入电容的信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    感谢您关注 e2e、

    根据输入设计、输入电容约为2-5 pF。 输入端的大部分电容是 ESD 电池结电容、因此它会随施加的电压而变化。 测试和设计团队没有有关此规范的其他数据。 您还想了解有关 LMG1205输入电容的其他哪些详细信息?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢! 我不确定客户是否想了解有关输入电容的其他详细信息、我将指导客户使用此主题、以便他可以直接与您进行通信。

    感谢您的支持!

    此致


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisha、

    感谢您的更新! 我将通过标记"认为已解决"来关闭此主题。 如果客户有任何跟进、请将其发布在此主题上、或者如果应讨论敏感信息、您可以离线联系我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Jeff。 再次感谢:)