This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:锂离子电池充电

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853895/bq77915-charging-of-li-ion-battery

器件型号:BQ77915

您好!

  • 此 IC 是否支持为锂离子电池充电?
  • 如果不是、您能否为 BQ77915提供同样的经济高效解决方案?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    BQ77915不支持充电。 要帮助您找到正确的器件、请使用此链接输入您的所有要求:

    http://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/overview.html

    如果您仍然需要更多帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 是否可以使用 BQ77915测量电池的 SOC? 如果不是、您能否建议一种经济高效的解决方案来测量电池的 SOC?
    • 连接适配器时、它是否可用于负载优先的功能?(例如:当适配器连接到系统时、负载应从电池转移到适配器、负载应由适配器供电)。 如何以具有成本效益的方式获得所需的操作?

    谢谢你

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    BQ77915仅是一款电池保护器。 如果您正在寻找 SOC、则应查看我们的电池电量监测计。 可在此处找到它们:

    http://www.ti.com/power-management/battery-management/fuel-gauges/overview.html

    我认为它无法执行第二个项目符号中描述的行为。 我强烈建议您阅读我们的产品数据表、以更好地了解器件的特性和功能。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq77915.pdf