This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM79:-15V 输出3端稳压器(TO-220)、可支持负温度范围

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2990
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819577/lm79--15v-output-3-terminal-regulator-to-220-which-can-support-in-minus-temperature-range

器件型号:LM79
主题中讨论的其他器件:LM2990

各位专家、您好!

我正在寻找具有固定-15V 输出的3端子稳压器(TO-220)。

LM7915看起来不错、但工作温度范围有点窄。 我需要能够支持负温度范围的器件。

你有其他建议吗?

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    您是否了解 过 TPS7A33? 此器件涵盖-40至125C 的整个温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰-桑

     

    感谢您的建议、很抱歉我迟到了。

    TO-220封装是否可用?

    我不喜欢 TI.com。

     

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    John 外出度假、但我想跟您联系、让您知道、很遗憾、该器件的 KC 封装因几个月前没有兴趣而停用、这就是您无法在 TI.com 上找到它的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle:san

    感谢您的跟进。

    我了解在 TI.com 上找不到 TO-220封装器件的原因。

    我正在寻找 NJM79M15 (NJRC)的替代器件。 但 LM7915不支持负温度范围。

    如果你有其他建议,可以告诉我吗?

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    LM2990是否 适用于您的应用?  这是我们唯一具有的其他-15V 固定输出器件、其额定温度范围较低、采用 TO-220封装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle:san

     

    非常感谢您的建议。

    LM2990看起来不错。

     

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi