This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43600:参考设计 PMP9546 -如果断电、电池是否会通过充电器放电

Guru**** 2532630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854315/lm43600-reference-design-pmp9546---will-the-battery-discharge-through-the-charger-if-powered-down

器件型号:LM43600

查看参考设计 PMP9546 (原理图, http://www.ti.com/lit/df/tidr919/tidr919.pdf ),我有一个问题需要有关 LM43600内部信息的一些信息。 如果电源关闭、但电池仍处于连接状态、电池是否会通过 L1放电并返回 LM43600的引脚1和2? 我想知道 L1和电池之间是否需要二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edvalson:

    您的分析是正确的、需要断开电池或添加二极管、以防止电流通过 L1返回输入、并通过内部 MOSFET 的体二极管返回输入。

    谢谢


    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我假设齐纳二极管将连接在阻断二极管之后(直接连接到电池)、以便二极管的正向压降不会改变充电电压。 这对您来说是否正确?
    Don
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    齐纳二极管在 无负载电流或轻负载条件下、当电池电量充满时、可提供恒定电压。 因此、无论您在二极管前后放置齐纳二极管、都是如此。 它仅用于防止当感测到的电流低于 FB 时、电压将上升至7.8V (6.8Vzener+1V FB)

    与二极管压降相比、齐纳二极管还存在一些变化、因此无法在反馈点精确控制电压。

    谢谢

    李丹尼尔