This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:适用于 BQ35100芯片套件的 ER26500电池的化学 ID

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816320/bq35100-chemical-id-for-er26500-battery-for-bq35100-chip-suite

器件型号:BQ35100

您好 

一段时间前、您回答我为我的电池使用默认化学 ID:

e2e.ti.com/.../2735036

>您好,Bitou
>您可以在芯片上使用默认 chem id。
>谢谢
> Onyx

通过读取带有命令控制(0x01)的默认 Chem_ID sub_command (0x0006)、我可以得到2081 Panasonic NCA653864SA (2400mAh)镍镉电池/碳电池

我的电池(ER26500)的类型为 LiSoCI2。

我是否应该保留默认化学 ID?

我的电池应该使用哪种化学 ID?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bitou:

    我回复了你的另一篇类似文章。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道。 我对默认电池感到惊讶

    您能否确认默认的 CHEM_ID 是2081 Panasonic NCA653864SA (2400mAh) NCOMn/C碳? 如果不是、默认情况下、我应该在 BQ35100中找到什么?

    它适合我的 ER26500 (LiSoCI2型)电池吗?

    感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请、您能回答我的上述问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     在技术上、您可以使用 EOS 的默认 id、因为监测计会查看不断变化的电阻斜率以确定 EOS。 但是、为了获得更高的精度、鉴于默认 ID 不是锂原电池、我建议您滚动到 chem 选择表中的原电池、然后选择任何原电池。 它们将具有 chem id 6xx

    对于累加器模式,您不需要 chem id。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢

    Onyx