This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:具有 CSD87355的 LM25141

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853932/lm25141-lm25141-with-csd87355

器件型号:LM25141

大家好、社区

我们已将开关稳压器 LM25141与 MOSFET 阵列 CSD87355一起安装、在投入使用期间、我们注意到阵列即使没有负载也会变得很热。
此控制器可将24V 转换为5V、最大输出电流为4.5A。
在这里是电路:    
  
黄色标记的部件(标有"NB")未组装。
电感器 L5为 Wurth 74439370082  8.2µH 13A。
起初、我们已将 HO、LO 和 LOL 的电阻降低到1欧姆、这显著改善了性能损失、但仍然不令人满意。

我现在的问题是:如何进一步改进电路以消除这个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Schade:

    您是否意味着即使在空载条件下、MOSFET 仍会变得非常热?  

    1.高侧和低侧 FET 是否短路? 当高侧 MOSFET 导通和关断时、它是否会耦合低侧 MOSFET 导通? 添加缓冲器时有什么改进吗?

    2.最好在低侧和高侧驱动的2-4个 Fsw 周期内显示 SW 波形。

    3.您能否尝试仅使用10欧姆或更大的电阻降低两个 FET 的导通速度,并保持关断电阻为0,请查看是否有差异?  

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们怀疑高输入容量(CSD87355)是原因所在。
    如果 CSD87352的性能更好、我们希望再试一次。
    我们已经用0欧姆电阻器替换了栅极电阻器、之后变得更好、但并不令人满意。
    在1欧姆时、影响已经显著恶化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Schade:

    感谢您的信息。  如果您需要进一步的帮助、请告诉我

    谢谢

    李丹尼尔