This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:LM5576MH 寿命

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816294/lm5576-lm5576mh-lifetime

器件型号:LM5576

大家好、

此电源 IC 的寿命是多少?

谢谢、

迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    请访问此链接 :http://www.ti.com/product/LM5576/pinout-quality#qualitydata

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    在该链接上、我可以看到 MTBF/FIT 和 EFR、但我看不到元件的寿命。

    我必须告诉客户 IC 是否工作了20年。

    例如:对于电解电容器、我已经根据温度、制造商指示的使用寿命进行了计算、因此我发现电容器的使用寿命处于特定的功能预测状态。
    但这与 MTBF 不同。

    如何找到 IC 的寿命?

    谢谢、
    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    MTBF/FIT 通常用于此类计算。 假设电路设计良好、采用推荐的热管理方法、则20年甚至更长时间的运行不会出现任何问题。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意你的意见、

    但是、我必须通过计算制造商的文档或其他文档来证明组件能够正常工作20年。

    MTBF 不表示使用寿命、表示在经过一定的数小时后、机器上会发生损坏。

    如何从 MTBF 中分辨该数字?

    此致、
    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我正在使用其他来源查询信息、请稍候。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

     

    正如您提到的、FIT 数据/MTBF 等仅描述故障率、而不是预期持续多长时间。 我们通常将器件中的器件设计为具有100%的导通寿命/ 10年@ 105摄氏度结温。

     

    通常、通过降低有效结温而不超过建议的最大温度、可以实现更长的使用寿命。 经验法则是每降低10摄氏度、将使用寿命延长 10年。 同样、它每增加10摄氏度就会减半。 这是 TSSOP 封装、因此电路板级可靠性(BLR)不应 成为问题(通常是寿命限制、而不是器件本身)。 遗憾的是、我只能提供这些要点、LM5576没有具体的内容。

     

    此致、

    Tim