This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:查看 LM5034的最大占空比

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853724/lm5034-to-see-the-max-duty-of-lm5034

器件型号:LM5034

您好、专家、

终端客户希望在制造之前看到每个 LM5034的最大占空比为 LM5034。

它们会制作测试装置、并遵循数据表 中所述的电气特性中的设置。

 VIN = 48V、VCC1 = VCC2 = 10V 外部施加、RT = RDCL = 42.2kΩ Ω、ROVLP = 70kΩ Ω、UVLO = 1.5V

 COMP1 (COMP2)=开路

但看不到 OUT 引脚的最大占空比。

请建议如何设置以查看 LM5034的最大占空比。  

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    控制器占空比由图3中4个输入与门的四个信号(UserMaxDC、MaxDC、PWM 和 CLK)决定。 输出驱动器脉冲宽度等于这四个脉冲中的最小值。 和门的任何输入从高电平转换为低电平,首先终止输出驱动器的接通时间。  

    在这里、最大用户占空比= 80% x RDCL/RT = 80%;当 UVLO = 1.5V 时、MaxDC 约为74%。   

    您是否知道客户在这种情况下获得的最大占空比是多少? 如果您可以提供测试原理图、这将有助于找到原因。

    此致、

    Teng





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    我们将客户设置信息发送给您。

    请提供建议。

    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric.Lai@ti.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我将在电子邮件中支持此问题、

    此致、

    Teng