This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:HV 蓄电池分压器

Guru**** 2554480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819760/bq35100-hv-battery-divider

器件型号:BQ35100

当电池电压非常高(例如300V)时、为电池电压配置 VIN 感应的正确方法是什么? 不清楚 Vin 引脚的有效输入 Z 是多少(请注意 BAT 引脚具有8Mohm/100kohm 规格)。  

请建议一个电路(也许需要一个缓冲放大器?) 可感应~ 300V 电池、不会消耗过多的感应电流。

在打开和关闭 Vin 感应以降低功耗的情况下、对 Vin 引脚采样的时序要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们将研究这一点、并在几天内回复您。 您可能还需要考虑将其脱机。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此线程、因为它已脱机。

    谢谢

    Onyx