This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:启动时的第一个栅极脉冲

Guru**** 2519230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854589/ucc2895-first-gate-pulse-at-startup

器件型号:UCC2895

您好、E2E、

启动时、有时会从 OUT_A 和 OUT_C 输出第一个栅极脉冲。
这些脉冲宽度非常短。
它是否出现故障? 还是正常且常见?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为这是系统开始运行时的正常行为。 当没有功率传输到次级时、OUTA 和 OUTA 都打开是续流间隔期间的正常条件。 脉冲是否出现可能取决于 EAOUT、SS、CS 引脚上的电压。 请注意、OUTA 和 OUTA 同时打开是 PSFB 功率级的正常运行条件。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ACGUY:

    请查看 Colin 的答案。

    谢谢