This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:除了频率扩展之外、UCC28070和 UCC28070A 之间还有什么其他差异?

Guru**** 2512605 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854583/ucc28070a-except-frequency-extend-what-s-any-other-difference-between-ucc28070-and-ucc28070a

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070

你(们)好

除了频率扩展之外、UCC28070和 UCC28070A 之间还有什么其他差异? 还是 UCC28070A 有任何改进?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    UCC28070A 设计用于在低至10kHz 的频率下运行 IGBT 开关。

    UCC28070具有 30kHz 的较低频率限制、更适合高频 MOSFET 应用。

    这是这两个器件之间的唯一区别。

    此致

    John