This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:启动期间的高电流消耗

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853415/tps63000-high-current-draw-during-startup

器件型号:TPS63000

大家好

我使用 TPS63000通过锂离子电池提供3.5V 电源。

电池电压可能介于3.0和4.2伏之间、因此器件可能在升压或降压下工作。

我发现、即使在空载情况下、当我达到3.2伏时、电流也会增加到800mA 左右、当我达到3.7伏左右时、电流突然下降到几乎没有任何变化。

有什么想法为什么我看到这种电流上升?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    如果我理解正确、您会在启动期间看到持续高电流(如果电池电压大约为3.2V 或更低)、但如果电池电压为3.7V 或更高、则器件会正确启动? 如果是、则器件和电池之间可能需要很大的电阻、或者电池 ESR 可能太大。 在启动期间、将会出现一些浪涌电流、这些电流会在电源线或电池 ESR 上产生压降。 如果足够大、则会触发 UVLO、重新启动器件等、器件将在启动时振荡。  

    您能否检查您的电源是否离器件太远(例如使用长线)? 此外、如果您可以在启动期间发布原理图、PCB 布局和示波器图(至少为 Vin、Vout)、那会有所帮助?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Milos

    我认为您可能是对的

    当我发现问题时、器件由另一个电流限制为500mA 的稳压器驱动、该电流限制可能不足以提供浪涌电流。