This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24314:什么#39;s /CE 引脚的内部下拉电阻器值。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820565/bq24314-what-s-the-internal-pull-down-resistor-value-of-the-ce-pin

器件型号:BQ24314

大家好、

我的客户希望在/CE 引脚上添加 RC 延迟电路。 但我注意到/CE 引脚上有一个内部下拉电阻器。 因此、我只想与您一起检查/CE 引脚的内部下拉电阻器值是多少、以便我们可以计算 RC 参数。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我的上一个问题是否有更新? 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    该电阻器的典型值为250kΩ Ω。