This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:高阻态模式运行

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821234/bq25600-hiz-mode-operation

器件型号:BQ25600
主题中讨论的其他器件: UCC25600

需要有关 BQ25600的 HIZ 模式的更多说明。

如果电池已连接、我们如何使 BQ25600进入 HIZ 模式?

 需要设置寄存器或原理图的任何设置? 请提供建议。

此外、如果在 HIZ 模式下、如果电池未满且正在充电、bq25600可以检测  充电是否已满。 充满电后、UCC25600可以停止工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以通过设置 EN_HIZ 位(REG00[7])使 BQ25600进入 HIZ 模式。

    您可以将 HIZ 模式视为断开适配器与充电器的连接、以关闭转换器并降低输入电流(您可以在 EC 表中找到有关此问题的更多详细信息)。 因此、在 HIZ 模式下、不会进行充电。

    此致、

    Angelo