This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 轻负载效率

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854312/light-load-efficiency

主题中讨论的其他器件:TPS63805

大家好、

在轻负载条件下、直流/直流转换器在中运行

1、脉冲跳跃模式

2.突发模式。

在这两种运行模式中、哪种模式更有效、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aradhyasambhu、

    通常、对于相同的运行模式、这是两个不同的名称。 该器件在短时脉冲中运行、在突发之间跳过 PWM 脉冲。 您是否想到了特定的器件?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    感谢您的回复。 您能否建议在哪个控制器中使用突发模式和脉冲跳跃方法来增强直流/直流转换器的轻负载性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aradhyasambhu、

    您是否考虑了特定的工作条件或应用、或者这只是一个一般性问题? 如果是一般性问题、请参阅 TPS63805、并查看数据表的第9.4.2节。 轻负载时、器件会突发切换 、其中会根据跳过 比较器的输出状态跳过开关周期。 因此、您可以说它以突发模式或跳跃模式运行、或者我们在本例中通常称为省电模式。 名称可能不同、但它们通常引用相同的操作原则。  

    此致、
    密耳