This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:Q1 (Si7119DN)被烧坏

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821030/tps23756-q1-si7119dn-was-burned

器件型号:TPS23756

大家好、谁能提供帮助、

我的 POE 原理图可在上一篇文章中找到:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/811015/3002427#3002427

它正在工作、但昨天我遇到了一个问题。 P 沟道 MOSFET 在上电后的10分钟内烧坏。

开始时、我将 POE 连接到负载(大约1.5A~2A、5V)、并使用热像仪监控热点。 一切正常;Q2 (Si7852DP)约为55~60 C、Q4 (Si7456DP)约为45~50 C。 未找到其它高温点。

但在跑了10分钟后、Q1 (Si7119DN)突然烟熏并烧坏了。 该芯片不是热点之一。 C2 (0.047uF、250V、1206)未通过万用表测试损坏。

请告诉您造成这种情况的潜在原因是什么? 如果 Q1的栅极引脚与源极引脚短路(就像这样)、这会导致问题吗?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    很抱歉、您的帖子回复出现短暂延迟。  请立即从我们的 PD 应用工程师处获得答案。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas、

    我们有几个板、除了烧坏的板外、所有板都工作正常。 即使对于被烧坏的芯片、在我们更换了上面提到的被烧芯片(Si7119DN)和电容器(0.047uF 250V)后、电路板仍能正常工作3小时。

    对我来说、我只是想知道潜在的问题、并尝试在我们的产品中避免这种问题。 如果这仅仅是由有缺陷的单芯片/电容器引起的、那么我们就不再担心了。

    Bests、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    原理图看起来稳定(与我们的 EVM 相同)。 PCB 上的任何组件是否发生了变化? 在测试探测、负载测试、触摸电路板、执行关断等操作时、是否发生了损坏? 否则、它可能会因 ESD 而损坏(或者 FET 在 ESD 上比之前的测试更弱/更弱)、从而在正常运行期间损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、您可以测量 PFET 的 VGS 和 VDS、以查看在正常运行中是否存在高于 FET 绝对最大额定值的重复性大尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回答。 MOSFET 在正常负载下正常自由运行期间烧坏、而不是在任何其他(探测、触摸、关断等)操作期间烧坏。

    现在、对于电路板(持续运行大约7小时、仍然正常)、没有观察到(重复)异常尖峰。   

    看上去、希望这只是芯片的运气差。  

    再次感谢大家、祝您愉快。

    此致、

    Kevin