This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:-query about Enable pin

Guru**** 2518120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854365/ucc27531--query-about-enable-pin

器件型号:UCC27531

您好!

实际上、我计划在 我的应用之一中使用 UCC27531DBVT。在这种情况下、我需要知道传播延迟或重新调整时间 bw 使能引脚和输出(即、假设输入引脚始终为高电平、如果我切换使能引脚、 输出的传播延迟或响应时间是多少)

请尽早回复我。

此致、

Vairavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vairavan、

    请参阅数据表中的 TD1和 td2规格、因为它也适用于 EN 引脚。

    下面是验证规格的仿真结果。

    下面随附的仿真文件:

    e2e.ti.com/.../e2e-sim-schem.zip

    如果您有其他问题、请告知我们、如果解决了您的问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 mamadu..