This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LED 驱动器应用的监控和控制

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854307/lm5022-monitor-and-control-for-led-driver-application

器件型号:LM5022

我根据应用手册:snva282b 和 snva229a 设计带 LED 驱动器的 LM5022应用。

我想在下面附加其他规格、是否有任何参考设计或信息?

①Open μ A LED 检测

⇒齐纳二极管:D2仅具有保护功能、我想检测并输出信号。  

②Monitoring μ A LED 电流

⇒感应 VCS 和模拟输出、是否有推荐的电流分流监控器?

③Constant μ A 电流需要调整线性度、通过外部模拟信号(FPGA 的 DAC 输出)进行控制。

我认为 RFB2和 Q2之间连接的模拟信号是否正确?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    感谢您使用 LM5022进行设计。  很抱歉、我不知道这些功能的任何现有参考设计。   

    如果您想要检测 LED 断开:RFB1电压会大幅降低、因此您可以通过使用比较器监控 RFB1来捕获它。

    RFB1上的电压表示 LED 电流。

    电路实现恒定电流。 如果您想进行调节、应该通过一个调节电阻器将 DAC 电压馈入 RFB1。  当您需要高电流时、需要降低 DAC 电压。

    希望这些帮助。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi