请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 我根据应用手册:snva282b 和 snva229a 设计带 LED 驱动器的 LM5022应用。
我想在下面附加其他规格、是否有任何参考设计或信息?
①Open μ A LED 检测
⇒齐纳二极管:D2仅具有保护功能、我想检测并输出信号。
②Monitoring μ A LED 电流
⇒感应 VCS 和模拟输出、是否有推荐的电流分流监控器?
③Constant μ A 电流需要调整线性度、通过外部模拟信号(FPGA 的 DAC 输出)进行控制。
我认为 RFB2和 Q2之间连接的模拟信号是否正确?
此致、
Satoshi