This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:更适合 OVP/OCP/OTP 的器件

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, LM5069, CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853737/tps2663-more-appropriate-device-for-ovp-ocp-otp

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: LM5069CSD18540Q5B

大家好、

我的客户希望在 下面找到 OVP/OCP/OTP。

OVP:ˋ42Vmax μ A  

OCP:10Amath

OTP:75°C→关断;45°C→恢复

您能帮您通过电子保险丝找到更合适的解决方案吗?

谢谢。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们没有支持10A 电流的电子保险丝解决方案。  

    这里有两个选择

    1.并联使用两个 TPS2663器件

    2.使用具有 CSD18540Q5B MOSFET 的 LM5069热插拔控制器

    必须在外部执行满足设计温度带控制要求的 OTP 功能。

    此处的应用是什么?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    您是否有 并联的 TPS2663器件和 具有 CSD18540Q5B MOSFET 的 LM5069热插拔控制器参考设计?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Roy、

    我们没有参考设计、但下面的 LM5069数据表中有一个设计示例。 此外、仿真文件和设计计算器可用于初始设计验证。

    关于 TPS2663并行运行、我们尚未验证该概念、但原则上它应该起作用。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢你的帮助。