This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95379Q3M:功率级要求

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53625, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819095/csd95379q3m-power-stage-requirement

器件型号:CSD95379Q3M
主题中讨论的其他器件:TPS53625TPS53647TPS53622A

你(们)好

我刚刚开始设计 TPS53625电源、并注意到它需要输出功率级 MOSFET、因此需要输出功率级 MOSFET。

我的要求是输出电压:2.3V、输出电流:20A。   

请提供一些信息、以便我证明我的设计合理。

谢谢

Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    TPS53625无法支持大于1.52V 的输出电压。 这里有两个选项

    如果您不想使用 pstage,请从 TI.com 找到降压转换器。

    2.将 TPS53647 (单相)与 CSD95372B 配合使用。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您更正了我们的要求仅为1.52V。

    那么 、我们是否可以将此功率级与 TPS53622A 配合使用、以实现4.5A 的最大输出电流。 我在数据表中读出、它在12A 输出电流下可提供最大效率。

    您是否推荐任何其他输出功率级、或者 CSD95379Q3M 是理想的选择。

    谢谢

    Vkas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    不需要、您需要将 TPS53622A 与智能功率级配合使用。 请联系您当地的 TI 代表以获得合适的解决方案。

    谢谢

    Chasel