This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:帮助选择输出48V 和-48V 250mA 解决方案

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36006, LM5163-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821446/tps63710-help-select-output-48v-and--48v-250ma-solution

器件型号:TPS63710
主题中讨论的其他器件:LMR36006LM5163-Q1

我们的产品需要24V 或60V 输入、两个输出电压分别为48V 和-48V 250mA。 您能为我们推荐器件吗? 您还可以使用一个芯片生成48V 电压、使用另一个芯片生成-48V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    如果输入为24V、则需要升压和反相降压/升压电路。 但是、如果输入为60V、则可以使用降压转换器提供48V 输出。 以 LMR36006 60V/0.6A 转换器为例。

    请注意、输入电压为60V 的反相降压/升压转换器的有效输入电压额定值为 Vin + Vout = 60V + 48V = 108V、因此 使用24V 输入更容易。 在这种情况下、一种可能是 LM5163-Q1 100V/0.5A 转换器。

    此致、

    Tim