This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:CDP 模式下的电流限制

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853130/tps2544-current-limit-in-cdp-mode

器件型号:TPS2544

您好!

如果 ILIM_HI 配置为小于1.5A (例如900mA)、TPS2544是否会在 CDP 模式下工作? 数据表提到过流情况下的故障条件(器件试图消耗的电流超过电流限制的情况)、但随后还提到抗尖峰脉冲电路。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果器件已连接且知道 TPS2544处于 CDP 中、则器件可能会请求高达1.5A 的电流。如果您的电流限制设置为900mA、超出900mA 容差的任何电流都将启用 FAULT 引脚、因为发生过流情况。 抗尖峰脉冲电路仅适用于意外故障情况、不适用于这种情况。  

    如果您不打算使用超过900mA 的电流、请考虑使用 SDP 模式。 SDP 符合 USB 3.0标准、输出最大900mA。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、如果我使用合适的 ILIM_SEL 将 CTL1/2/3引脚设置为1/1/0 (SDP1)、那么 USB 3.0器件将能够消耗高达900mA 的电流? 我认为、与 CDP 模式不同、在这种情况下、必须成功进行适当的枚举。 我的主机控制器是 USB 2.0。 对于 CDP,我观察到便携式设备的功耗大于1A,与枚举无关。

    我非常倾向于为便携式设备提供高达1.5A 的电流、但我找不到支持2A+(额外的放大器用于剩余的电路板电路)电流的 A 型公连接器来为我的电路板供电。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您有一个 USB 2.0主机控制器、因此最大电流消耗将为500mA、如 TPS2544数据表中的表1所示。 如果您有一个 USB 3.0主机控制 器、则可以通过适当的 ILIM_SEL 和 CTL1/2/3引脚设置为1/1/0来消耗高达900mA 的电流。  

    此外、枚举会针对每种模式发生、而不仅仅是 SDP。 主枚举用于确定模式是否为 SDP、而辅助枚举用于区分 CDP 和 DCP。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Emma。 "枚举"是指器件枚举。 作为器件枚举和配置过程的一部分、必须在 USB 3.0器件和主机之间协商900mA 限值。 如果 USB 3.0器件不提供最大功率限制为900mA 的端点、那么即使在 SDP 下、该器件也不应消耗900mA 电流。 我了解您所指的初级和次级充电器检测模式。