This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:小型电感器和输出电容器封装

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820693/lm43601-small-inductor-and-output-capacitor-footprint

器件型号:LM43601

您好!

我已经使用 LM43601PWPR IC 进行了-5V 逆变器设计。 但在该设计中、27uH 电感器和150uF 电容器的占用空间很大。 我已经成功获得-5V 电压、但该设计在 PCB 上占据了太多空间。 如何选择更小的电感器和电容器元件?  

或者、您是否参考任何其他设计、将7.4V 转换为-5V、并将0.5A 电流转换为小于300mm2的电路板和元件放置在电路板上? 但是主 IC 应该是 SOIC 或其他相关封装、而不是 QFN 类型。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpaslan、

    我使用了 Webench 设计、使用了您的参数。 此示例设计使用22uH 电感器和56uF 输出大容量电容器。 平衡设计的尺寸为240mm2、但您可以根据您在规格方面的灵活性来优化您的设计。  

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以共享 BOM 文件和仿真导出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、能否使用 DigiKey 器件型号:283-4591-1-ND 电感器? 它的直流电阻值比设计大一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是该设计的链接。 您可以导出 BOM 和数据。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpaslan、

    我认为电感器是可以的。 DCR 越高、损耗越大、尺寸越小、功率耗散也越大、温升越大。 但在0.5A 时、我认为在室温下工作时不应出现热性能问题。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我的情况、电感器仍然很大。 您是否建议任何没有电感器的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpaslan、

    使用此电源拓扑需要一个电感器。 我建议您访问此 webench 链接:

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/select

    您可以在此处输入参数并根据需要定制设计。 您可以在设计注意事项中选择"小尺寸"。 该工具将建议几种解决方案。

    希望这对您有所帮助、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Edthan!

    我在 Webench 中选择了更低的输出电流、完成了一项新设计、谢谢!