This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:OC 导通时间

Guru**** 2811915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854522/tps2660-oc-conduction-time

器件型号:TPS2660

您好、E2E、

当设置为低 OCP 阈值时、OC 导通时间将很长。

- OCTH 设置为0.6A、OC 导通时间为50msec -> FET 闭锁  

- OCTH 设置为0.2A、OC 导通时间为6sec -> FET 闭锁

请告诉我 OC 导通时间延长的原因。

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电流限制模式下、该器件保持在 Rilim 设置的恒定电流值。 限流模式下器件的功耗为(VIN-VOUT)*I_LIMIT。 当达到热关断温度时、该功率耗散会导致器件结温升高、器件闭锁。 如您所见、OC 阈值(I_LIMIT)越高、器件达到热关断所需的时间就越短。

    BR、Rakesh