This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20497, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854142/lm5022-lm5022

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: PMP20497

尊敬的先生、 e2e.ti.com/.../PoE-Power-Schematic_2800_LM5022_2900_.pdf

TI 参考设计 PMP20497由 LM5022制造。 我 在这里有疑问。 我计算了流经 throguh 光电二极管(U2)的电流、得到了103.4mA [=(54-1.17-1.24)/499]、1.17V 是 U2光电二极管的正向电压、1.24V 是 U3的最小电压(阴极-阳极)。

通过将 U2的 CTR (=200%~400%)多倍、从 U1引脚3获取电流为206.8mA~413.6mA。 我已查看 LM5022数据表、根据上述计算、LM5022引脚3的最大拉电流能力为1.5mA、实际要求电流(206.8mA~413.6mA)远高于1.5mA、为什么? 我是否有任何误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    感谢您提出问题并考虑使用 LM5022。

    请注意、当 FB 引脚被拉至接地时、误差信号放大器输出(COMP、引脚3)被禁用。 COMP 引脚上的电压将直接进入 PWM 比较器。

    在正常运行期间、U3两端的电压将高于1.24V。 1.24V 只是最小工作电压。 因此、光耦合器不会拉那么大的电流。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Garrett。