This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:您能告诉我如何计算输出电压的上升时间吗?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852955/tps40200-could-you-tell-me-how-to-calculate-rising-time-of-output-voltage

器件型号:TPS40200

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS40200用于他们的下一个产品。

 他们有几个问题、如下所示。 请告诉我您的回复。

 问题1. 在 TPS40200数据表(SLUS659G)第25页的图33中、哪个 范围对应于第 17页上使用公式(6)计算得出的 TSS?

       范围是 大约0.7V 到大约1.4V 吗? 如果答案是肯定的、则图33波形 的误差很小。  您知道错误的原因吗?  

 问题2. 您是否有任何公式可以计算 VOUT 上升时间 (从 电压上升点 到目标电压稳定点的时间)?    

     在图33中、上升时间似乎约为800us。

 非常感谢您的回复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuya、

     问题1. 我将再次向我们的专家确认这一点。

    问题2. 它应如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Neal、您好!

     非常感谢您的回复。

     关于 Q1、

     我明白了。  我将等待您的下一次回复。

     关于您对问题2的答复、

     我知道当 VDD 超过8V 时、Vsst 为8V。  

     我想 知道    5V VDD 情况下的 Vsst 电压是多少。   它的电压是否与 VDD 相同? 是5V 吗?

     可以给我答复吗?

     谢谢、此致、

     Kazuya Nakai。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuya、

    是的、你是对的。  VSST 是最高达8V 的输入电压。如果 输入电压低于8V、则 VSST 将等于输入电压。

    对于 Q1、电压差与 IC 内部相关、我们需要时间为您提供准确的答案。 对于客户的应用、我会说软启动时间会有所不同。 一个原因是105千欧电阻器。 在 EC 表中、变化很大。  

    如果您仍然对 Q1的1.4V 电压精度感兴趣、可以给我发送一封电子邮件吗? (neal-zhang@ti.com)。 我现在将关闭 E2E 的主题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Neal、您好!

     非常感谢您的回复。

     据我了解、由于您的回复、软启动时间有很大变化。

     但我仍然对软启动时间有一些疑问。 请让我在离线时向您咨询。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。