This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3801:热阻

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854397/tps3801-thermal-resistance

器件型号:TPS3801

您好!

是否有关于 TPS3801-01热阻的任何信息? 数据表中未对其进行说明。 如果有更多有关 SOT-70封装更通用热性能的一般信息、也会有所帮助。

此致、

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    我们尚未开始向该数据表添加热性能数据、但我可以在此处为您提供 DCK 封装的热性能数据:

    TPS3801DCK 的热性能数据
    RθJA μ A 260.5 °C/W
    RθJC Ω(顶部) 96.9. °C/W
    RθJB μ A 47.2. °C/W

    ψJT μ A

    2.9. °C/W
    ψJB μ A 46.4. °C/W
    RθJC (机器人) 不适用 °C/W

    谢谢、
    Abhinav。