This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7705:可堆叠?

Guru**** 2769975 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV821, LM7705, LM27761, TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821525/lm7705-stackable

器件型号:LM7705
主题中讨论的其他器件:LPV821LM27761TPS60400

您好;

我正在考虑使用该器件来提供 LPV821精密放大器、以实现双向低侧电流感应。 要求是放大器将生成+/- 200mV。 但是、支持该放大器的 TI 团队。 指出我不应将输出驱动到 VSS 的100mV 以内,因此这意味着-230mV + 100mV =-130mV。

那么、我想、如果我能够堆叠7705中的2个、这是否起作用、产生-460mV 电压? 或者我是否绕过弯折;-D

谢谢!

e2e.ti.com/.../7705x2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我认为这可以正常工作、但您应该订购2个 LM7705 EVM 以确保正常工作。

    您将使用什么正电压为放大器供电?  使用相同的+3.3V 电压将超过其3.6V 额定值、电压为-460mV。

    我们还提供 TPS60400系列、以防您有+1.8V 电压轨或 LM27761的电压低至-1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris;

    我之前检查过27761、但其 IQ 过高。 我的客户的 TI FAE Antonio Fadhel 建议使用7705、认为可以。 我的模拟至少会这样说、但我想涵盖我的所有基础。 是的、我现在看到 LPV821的建议 最大 Vdd 会被违反、因此我现在将坚持使用单个基准。

    感谢您的帮助!